990-5452N-019

다시 알림 설정 구성

먼지 필터를 교체하면 다시 알림 설정을 업데이트해야 합니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 다시 알림을 선택합니다.
  2. 다음 설정을 구성합니다.
    1. 다시 알림 신호: 모든 다시 알림을 표시하려면 사용을 선택합니다.
    2. 다시 알림: 먼지 필터 교체에 대한 다시 알림을 표시하려면 사용을 선택합니다.
    3. 첫 번째 미리 알림 전 시간: 첫 번째 미리 알림이 표시되기 전에 대기 시간을 주 단위로 설정합니다.
    4. 경과된 시간: 먼지 필터가 사용된 일 수를 수동으로 설정합니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?