990-5452N-019

자동 배터리 테스트 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 배터리 > 테스트를 선택합니다..
  2. 선호하는 자동 배터리 테스트 설정을 지정합니다.
    1. 배터리 테스트 간격: 선호하는 배터리 테스트 간격을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다. 안 함, 52주마다, 26주마다, 12주마다, 8주마다, 4주마다, 2주마다 또는 매주 한 번
      주의: 배터리 테스트를 너무 자주 실행하면 배터리의 수명이 단축될 수 있습니다.
    2. 배터리 테스트 시작 시간: 테스트가 실행될 하루 중 시간을 24시간 단위로 선택하고 Enter를 누릅니다.
    3. 배터리 테스트 요일: 테스트가 실행될 요일을 선택하고 Enter를 누릅니다.
  3. 모든 설정이 완료되었으면 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?