990-5452N-019

디스플레이 설정 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 디스플레이를 선택합니다.
  2. 밝기 표시기를 통해 디스플레이의 밝기를 설정합니다. +를 누르면 밝아지고 를 누르면 어두워집니다.
  3. 백라이트 시간 제한 설정 1, 2, 5, 10, 15 또는 30분 중에서 선택합니다.
  4. 디스플레이의 언어를 설정합니다.
  5. 네트워크 구성 버튼을 누르고 IP 주소, 마스크게이트웨이를 입력하여 네트워크를 구성합니다. 확인을 눌러 완료합니다.
  6. 홈 버튼을 눌러 구성 화면을 종료합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?