990-5452M-037

访问已配置的网络管理界面

以下内容为从 Web 界面访问网络管理界面的步骤。也可以使用以下界面:

  • Telnet 和 SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

注: 确保整个系统中仅设置一个网络管理界面以同步时间。

使用 Microsoft Internet Explorer® 7.x 或更高版本(仅适用于 Windows 操作系统)或 Mozilla® Firefox® 3.0.6 或更高版本(适用于所有操作系统)来访问网络管理界面的 Web 界面。其他常用的浏览器或许可以使用,但尚未经过全面测试。

在使用 Web 界面时,可使用以下协议中的任意一种:

  • HTTP 协议,该协议通过用户名和 Pin 提供身份验证,但是没有加密。

  • HTTPS 协议,该协议通过安全套接字层 (SSL) 提供额外的安全性,对用户名、密码和正在传输的数据进行加密,并通过数字证书对网络管理卡进行身份验证。

  1. 通过网络管理界面的 IP 地址或 DNS 名称(如果配置)对其进行访问。
  2. 输入用户名和密码。
  3. 要启用或禁用 HTTP 或 HTTPS 协议,请打开管理选项卡上的网络菜单,然后在左侧导航菜单中选择 Web 标题下的访问选项。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?