Accéder à l'interface de gestion réseau
La procédure qui suit décrit l'accès à l'interface de gestion réseau par le biais d'une interface Web. Il est également possible d'utiliser les interfaces suivantes :
-
Telnet et SSH
-
SNMP
-
FTP
-
SCP
Vous pouvez accéder à l'interface Web de l'interface de gestion réseau à l'aide de Microsoft Internet Explorer® 7.x ou version ultérieure (uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows) ou de Mozilla® Firefox® 3.0.6 ou version ultérieure (sur tous les systèmes d'exploitation). Il est possible que d'autres navigateurs couramment utilisés conviennent, mais ils n'ont pas été soumis à des tests complets.
Vous pouvez utiliser l'un des protocoles suivants lors de l'utilisation de l'interface Web :
-
Le protocole HTTP, qui fournit une authentification par nom d'utilisateur et code PIN mais pas de cryptage.
-
Le protocole HTTPS, qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au protocole SSL (Secure Socket Layer) ; il crypte les noms d'utilisateurs, les codes PIN et les données transmises, et authentifie les cartes de gestion réseau par l'intermédiaire de certificats numériques.
- Accédez à l'interface de gestion réseau à l'aide de son adresse IP (ou de son nom DNS s'il est configuré).
- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Pour activer ou désactiver les protocoles HTTP ou HTTPS, utilisez le menu Réseau de l'onglet Administration, puis sélectionnez l'option Accès sous l'en-tête de section Web du menu de navigation de gauche.