EIO0000005729.00

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。

警告
意外的设备操作
切勿使用损坏的产品或附件。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. Harmony GTW6 x 1

  2. 安装垫圈 (已装配在产品上) x 1

  3. 安装扣件 (用于在面板上安装)

    4 件(用于 10 英寸宽屏和 12 英寸宽屏型号)

    8 件(用于 15 英寸宽屏和 19 英寸宽屏型号)

  4. USB 电缆紧固夹 (Type-A) x 2 套 (2 个夹子与 2 条线扎)

  5. 电源接口 x 1

  6. 说明书 x 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?