EIO0000005726.00

Lieferumfang

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält.

Sollten Sie etwas beschädigt vorfinden oder feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Beschädigte Produkte oder beschädigtes Zubehör dürfen nicht verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Harmony GTW6 x 1

  2. Installationsdichtung (diesem Produkt beigefügt) x 1

  3. Montagehalter (zur Montage auf einer Montageplatte)

    4 Stück (für Modelle 10 Zoll breit und 12 Zoll breit)

    8 Stück (für Modelle 15 Zoll breit und 19 Zoll breit)

  4. USB-Kabelklemme (Typ-A) x 2 Satz (2 Klemmen und 2 Binder)

  5. Netzanschluss x 1

  6. Kurzanleitung x 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?