EIO0000005727.00

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete.

Si encuentra algo dañado o faltante, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
No utilice productos o accesorios dañados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Harmony GTW6 x 1

  2. Junta de instalación (unida a este producto) x 1

  3. Piezas de sujeción (para instalar en in panel)

    4 piezas (para modelos de 10 pulgadas ancho y 12 pulgadas ancho)

    8 piezas (para modelos de 15 pulgadas ancho y 19 pulgadas ancho)

  4. Abrazadera del cable USB (Tipo-A) x 2 juego (2 pinzas y 2 bridas)

  5. Conector de alimentación x 1

  6. Hoja de instrucciones x 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?