EIO0000005725.00

DEL arrière

Voyant d'état

L'indicateur est le même que le voyant d'état situé à l'avant du produit.

Veuillez consulter la section Voyant d'état (DEL avant).

Voyant Erreur

Couleur Indicateur Description
Rouge Allumé Erreur majeure détectée.
Clignote Erreur mineure détectée.
- Éteint Fonctionnement normal

DEL COM1/COM2

L'interface série n'est pas disponible.

DEL de stockage USB

Couleur Indicateur Description
Vert (Active) Allumé Le périphérique de stockage USB est inséré.
- Éteint Le périphérique de stockage USB n'est pas inséré. ou n'est pas accessible.

Voyant d'accès à la carte SD

Couleur Indicateur Description
Vert (Active) Allumé Carte SD insérée
- Éteint La carte SD n'est pas insérée, ou n'est pas accessible.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?