EIO0000005726.00

Rückseitige LEDs

Status-LED

Die Anzeige entspricht der Status-LED auf der Vorderseite des Produkts.

Siehe Status-LED (Front-LED).

LED-Anzeige Fehler

Farbe Anzeige Beschreibung
Rot EIN Schwerer Fehler erkannt.
Blinken Geringfügiger Fehler erkannt.
- AUS Normalbetrieb

COM1/COM2-LED

Die serielle Schnittstelle ist nicht verfügbar.

USB-Speicher-LED

Farbe Anzeige Beschreibung
Grün (Active) EIN Das USB-Speichergerät ist eingeführt.
- AUS Das USB-Speichergerät ist nicht eingeführt oder es wird nicht darauf zugegriffen.

SD-Kartenzugriffs-LED

Farbe Anzeige Beschreibung
Grün (Active) EIN Die SD-Karte wird eingeführt.
- AUS Die SD-Karte ist nicht eingeführt oder es wird nicht darauf zugegriffen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?