EIO0000005727.00

LED traseros

LED de estado

El indicador es el mismo que el LED de estado de la parte frontal del producto.

Consulte LED de estado (LED frontal).

LED de error

Color Indicador Descripción
Rojo ON Se ha detectado un error grave.
Parpadeo Se ha detectado un error menor.
- OFF Funcionamiento normal

COM1/COM2 LED

La interfaz en serie no está disponible.

LED de almacenamiento USB

Color Indicador Descripción
Verde (Activo) ON El dispositivo de almacenamiento USB está insertado.
- OFF El dispositivo de almacenamiento USB no está insertado. O no está siendo accedida.

LED de acceso de la tarjeta SD

Color Indicador Descripción
Verde (Activo) ON La tarjeta SD está insertada.
- OFF La tarjeta SD no está insertada. O no está siendo accedida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?