EIO0000005085.01

Basic Box

Lato anteriore

Lato destro

Lato inferiore

A. Interfaccia del modulo opzionale

J. USB 3.1 Gen1 (Tipo A)

B. Vite del vano SD

K. Interfaccia Ethernet (ETH1)

E. LED di stato

L. Interfaccia Ethernet (ETH2)

D. LED di accesso della memoria

M. USB 3.1 Gen1 (Tipo C)

E. Spia Errore

K. DisplayPort

F. Sportellino del vano SD

O. Interfaccia seriale (RS-232C/422/485, non isolato) (COM1) *1

G. Terminale FG()

P. Interfaccia seriale (RS-232C/422/485, non isolato) (COM2) *1

H. Connettore di alimentazione CC

Q. Pulsante di reset

I. USB 3.1 Gen1 (Tipo A)

R. Pulsante di alimentazione*2

*1 Per le impostazioni delle porte seriali sul Box Module, fare riferimento a Impostazioni delle interfacce seriali sul Box Module.

*2 Il pulsante di accensione nelle Opzioni di alimentazione di Windows è impostato su Spegnimento per impostazione predefinita. Per il pulsante di alimentazione sono disponibili le opzioni seguenti. Selezionare l'opzione adatta al proprio ambiente di utilizzo.

  • Nessuna azione
  • Modalità riposo
  • Modalità ibernazione
  • Spegnimento (predefinito)
  • Spegnere il display

NOTA: Il contrassegno apposto sul retro del Box Module () indica che è necessario consultare il manuale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.