EIO0000005084.01

Basic Box

Frontal

Derecho

Parte inferior

A. Interfaz de módulo opcional

J. USB 3.1 Gen1 (Tipo A)

B. Tornillo de la ranura SD

K. Interfaz Ethernet (ETH1)

C. LED de estado

L. Interfaz Ethernet (ETH2)

D. LED de acceso al almacenamiento

M. USB 3.1 Gen1 (Tipo C)

E. LED de Error

N. DisplayPort

F. Tapa de la ranura SD

O. Interfaz en serie (RS-232C/422/485, no-aislada) (COM1) *1

G. Terminal FG ()

P. Interfaz en serie (RS-232C/422/485, no-aislada) (COM2) *1

H. Conector de alimentación de CC

Q. Botón de reinicio

I. USB 3.1 Gen1 (Tipo A)

R. Botón de encendido *2

*1 Para obtener información sobre la configuración de los puertos en serie en Box Module, consulte Configuración de interfaces en serie en Box Module.

*2 El botón de encendido de las Opciones de energía de Windows está configurado por defecto en Apagar. Las siguientes opciones están disponibles para el botón de encendido. Seleccione una opción adecuada para su entorno de uso.

  • No hacer nada
  • Suspender
  • Hibernar
  • Apagar (por defecto)
  • Apagar el display

NOTA: La marca adjunta en la cara posterior del Box Module () indica que es necesario consultar el manual.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.