EIO0000005082.01

Basic Box

Avant

Droite

Bas

A. Interface de module en option

J. USB 3.1 Gen1 (Type A)

B. Vis de l'emplacement SD

K. Interface Ethernet (ETH1)

C. Voyant d'état

L. Interface Ethernet (ETH2)

D. Voyant d'accès au stockage

M. USB 3.1 Gen1 (Type C)

E. Voyant d'erreur

N. DisplayPort

F. Couvercle de l'emplacement SD

O. Interface série (RS-232C/422/485, non isolé) (COM1) *1

G. Borne FG ()

P. Interface série (RS-232C/422/485, non isolé) (COM2) *1

H. Connecteur d'alimentation CC

Q. Bouton de réinitialisation

I. USB 3.1 Gen1 (Type A)

R. Bouton d'alimentation *2

*1 Pour les paramètres des ports série sur le Box Module, référez-vous à la section Paramètres des interfaces série sur le Box Module.

*2 Dans les options d'alimentation de Windows, le bouton d'alimentation est réglé par défaut sur Arrêter. Les options suivantes sont disponibles pour le bouton d'alimentation. Sélectionnez une option adaptée à votre environnement d'utilisation.

  • Ne rien faire
  • Mise en veille
  • Mise en veille prolongée
  • Arrêt (par défaut)
  • Éteindre l'écran

NOTE: Le marquage apposé sur la face arrière du Box Module () indique que vous devez vous reporter au manuel.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.