EIO0000005086.01

基本型主机

正视图

右视图

底视图

A. 可选模块接口

J. USB 3.1 Gen1 (A 型)

B. SD 插槽螺钉

K. 以太网接口 (ETH1)

C. 状态 LED

L. 以太网接口 (ETH2)

D. 存储访问 LED

M. USB 3.1 Gen1 (C 型)

E. 错误 LED

N. DisplayPort

F. SD 插槽盖

O. 串行接口 (RS-232C/422/485,非隔离式) (COM1) *1

G. FG 端子()

P. 串行接口 (RS-232C/422/485,非隔离式) (COM2) *1

H. 直流电源连接器

Q. 复位按钮

I. USB 3.1 Gen1 (A 型)

C. 电源按钮*2

*1 有关主机模块上串行端口的设置,请参阅 主机模块上串行接口的设置

*2 Windows 电源选项中的电源按钮默认设置为 关闭 。电源按钮有以下选项。选择适合您使用环境的选项。

  • 不执行任何操作
  • 睡眠
  • 休眠
  • 关闭 (默认)
  • 关闭显示器

注: 主机模块背面的标记 () 表示您需要参阅手册。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.