EIO0000005086.01

书本安装

书本安装需要可选的书本安装适配器。

用于基本型主机的书本安装适配器: HMIYP6ADBMB

安装步骤

  1. 将主机模块的侧面连接到面板时,使用A。
  2. 卸下装到产品上的螺钉 (4 个),然后使用螺钉固定书本安装适配器将其安装到产品上。
    注:
  3. 用M4螺钉(4个)将产品安装到面板或墙壁上。
    注:
    • 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。

    • 在产品侧面安装时,接口侧(产品底部)必须朝下。

    • 为防止产品内部出现异常高温,请将产品完全垂直安装。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.