EIO0000005084.01

Montaje vertical

El montaje vertical requiere un adaptador de montaje vertical opcional.

Adaptador de montaje vertical para Basic Box: HMIYP6ADBMB

Procedimiento de instalación

  1. Cuando conecte el costado del Box Module al panel, utilice A.
  2. Quite los tornillos fijados al producto (4 piezas), y use los mismos para fijar el adaptador de montaje vertical al producto.
    NOTA:
  3. Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).
    NOTA:
    • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Si se coloca en la parte lateral del producto, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.

    • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente elevadas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.