EIO0000005085.01

Montaggio a libro

Il montaggio a libro richiede un adattatore opzionale per il montaggio a libro.

Adattatore di montaggio a libro per Basic Box: HMIYP6ADBMB

Procedura di installazione

  1. Per fissare il lato del Box Module al pannello, usare A.
  2. Rimuovere le viti montate sul prodotto (q.tà 4), poi fissare l'adattatore per montaggio a libro con le viti per montarlo sul prodotto.
    NOTA:
  3. Installare il prodotto sul panello o sulla parete con le viti M4 (q.tà 4).
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Per l'installazione sul lato del prodotto, il lato interfaccia (la parte inferiore del prodotto) deve essere rivolto in basso.

    • Per evitare il verificarsi di temperature troppo elevate all'interno del prodotto, montare il prodotto completamente in verticale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.