EIO0000005082.01

Montage book

Le montage book nécessite un adaptateur de montage book en option.

Adaptateur de montage book pour Basic Box : HMIYP6ADBMB

Procédure d'installation

  1. Lors de la fixation au côté du Box Module au panneau, utilisez A.
  2. Retirez les vis fixées au produit (4 pièces), puis fixez l'adaptateur de support de livre à l'aide des vis pour le fixer au produit.
    NOTE:
  3. Montez le produit au panneau ou au mur avec les vis M4 (4 pièces).
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Lors de l'installation au côté du produit, le côté interface (le bas du produit) doit être orienté vers le bas.

    • Pour éviter que des températures anormalement élevées se produisent à l'intérieur du produit, montez le produit complètement à la verticale.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.