EIO0000005085.01

Ethernet (GbE IEEE1588)

Contenuto della confezione

  1. Supporto del modulo Ethernet

  2. Vite M.2 x 1

  3. Scheda Ethernet M.2

  4. Vite M3 x 3

Specifiche

NOTA: Installare la versione più recente del driver prima di utilizzare questa interfaccia. È possibile scaricare i driver aggiornati dal nostro sito web.
www.se.com/ww/en/download

Numero prodotto

HMIYP6M2ETH

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 1

Standard

IEEE1588, IEEE802.3, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) supportati*1

Distanza di comunicazione massima

100 m (328,1 ft)

ID chiave M.2

Chiave B

*1 Se lo stato è S4 (spegnimento ibrido), Wake-on-LAN non è disponibile.

ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Indicazioni dei LED

  1. ACT

  2. LINK

Colore

Indicatore

Descrizione

Verde (Active)

ON

Trasmissione dati disponibile

Lampeggiante

Trasmissione dati in corso

OFF

Nessuna connessione o errore di trasmissione dati

Verde (Link)

ON

Trasmissione dati disponibile.

OFF

Nessuna connessione o errore di trasmissione dati

Installazione del modulo Ethernet

  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 3 viti sul lato anteriore del Box Module.

  4. Rimuovere la copertura opzionale dell'interfaccia.

  5. Inserire la vite M.2 nel foro della scheda Ethernet M.2.

  6. Inserire in diagonale la scheda Ethernet M.2 nel vano del prodotto.

  7. Spingere la scheda Ethernet M.2 verso il basso e stringere con la vite M.2.

    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Posizionare il supporto del modulo Ethernet sul prodotto.

  9. Collegare il cavo della porta del supporto del modulo Ethernet alla presa della scheda Ethernet M.2.

  10. Fissare il supporto del modulo Ethernet al prodotto con viti M3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Posizionare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module.

  12. Fissare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.