EIO0000005082.01

Ethernet (GbE IEEE1588)

Contenu de l'emballage

  1. Support du module Ethernet

  2. Vis M.2 x 1

  3. Carte Ethernet M.2

  4. Vis M3 x 3

Caractéristiques

NOTE: Installez la dernière version du pilote avant d'utiliser cette interface. Vous pouvez télécharger le dernier pilote sur notre site web.
www.se.com/ww/en/download

Référence du produit

HMIYP6M2ETH

Connecteur

Prise modulaire (RJ-45) x 1

Standard

Prise en charge par IEEE1588, IEEE802.3, 10 BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) *1

Distance de communication maximale

100 m (328,1 ft)

ID de clé M.2

Clé B

*1 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Indications de voyant

  1. ACT

  2. LINK

Couleur

Indicateur

Description

Vert (Active)

Allumé

La transmission des données est disponible.

Clignotant

Transmission de données en cours

Éteint

Pas de connexion ou erreur de transmission des données

Vert (Link)

Allumé

La transmission des données est disponible.

Éteint

Pas de connexion ou erreur de transmission des données

Installation du module Ethernet

  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 3 vis situées sur la face avant du Box Module.

  4. Retirez le couvercle d'interface optionnel.

  5. Insérez la vis M.2 dans l'emplacement de la carte Ethernet M.2.

  6. Insérez la carte Ethernet M.2 en diagonale dans l'emplacement prévu à cet effet sur le produit.

  7. Poussez la carte Ethernet M.2 vers le bas et la serrez avec la vis M.2.

    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Placez le support du module Ethernet sur le produit.

  9. Connectez le câble du port du support du module Ethernet à la prise de la carte Ethernet M.2.

  10. Fixez le support du module Ethernet sur le produit à l'aide de vis M3.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Placez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module.

  12. Fixez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module à l'aide des vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.