EIO0000005086.01

以太网 (GbE IEEE1588)

装箱物品

  1. 以太网模块支架

  2. M.2 螺钉 x 1

  3. 以太网 M.2 卡

  4. M3 螺钉 x 3

规格

注: 在使用该接口前,请安装最新版本的驱动程序。您可以从我们的网站下载最新驱动程序:
www.se.com/ww/en/download

产品编号

HMIYP6M2ETH

接头

模块插孔 (RJ-45) x 1

标准

支持 IEEE1588,  IEEE802.3, 10 BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) *1

最大通信距离

100 m (328.1 ft)

M.2 键标识

键 B

*1 状态是 S4 (混合关闭) 时,局域网唤醒(Wake-on-LAN)不可用。

小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

LED 指示

  1. ACT

  2. LINK

颜色

指示灯

说明

绿色(Active)

ON

可以进行数据传输

闪烁

数据传输中

OFF

无连接或数据传输错误

绿色(Link)

ON

可以进行数据传输。

OFF

无连接或数据传输错误

安装以太网模块

  1. 切断主机模块的电源。

  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  3. 卸下主机模块正面的 3 个螺钉。

  4. 拆下可选接口盖。

  5. 将 M.2 螺钉插入以太网 M.2 卡的插槽。

  6. 将以太网 M.2 卡沿对角线插入产品的插槽。

  7. 向下推动以太网 M.2 卡并用 M.2 螺钉拧紧。

    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  8. 将以太网模块支架放在产品上。

  9. 将以太网模块支架的端口电缆连接到以太网 M.2 卡上的插座。

  10. 使用 M3 螺钉将以太网模块支架固定在产品上。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  11. 将可选接口盖放在主机模块上。

  12. 用螺钉固定主机模块上的可选接口盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.