EIO0000005084.01

Ethernet (GbE IEEE1588)

Contenido del paquete

  1. Soporte para módulo Ethernet

  2. Tornillo M.2 x 1

  3. Tarjeta Ethernet M.2

  4. Tornillo M3 x 3

Especificaciones

NOTA: Instale la última versión del controlador antes de utilizar esta interfaz. Puede descargar el controlador más reciente de nuestro sitio web.
www.se.com/ww/en/download

Número del producto

HMIYP6M2ETH

Conector

Conector modular (RJ-45) x 1

Norma

IEEE1588, IEEE802.3, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*1

Distancia de comunicación máxima

100 m (328,1 ft)

M.2 Clave ID

Clave B

*1 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Indicaciones del LED

  1. ACT

  2. LINK

Color

Indicador

Descripción

Verde (Active)

ON

La transmisión de datos está disponible

Intermitencia

Transmisión de datos en curso

OFF

Sin conexión o error de transmisión de datos

Verde (Link)

ON

La transmisión de datos está disponible.

OFF

Sin conexión o error de transmisión de datos

Instalación del módulo de Ethernet

  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.

  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  3. Retire los 3 tornillos de la parte frontal del Box Module.

  4. Retire la cubierta opcional para la interfaz.

  5. Inserte el tornillo M.2 en la ranura de la tarjeta Ethernet M.2.

  6. Inserte la tarjeta Ethernet M.2 en la ranura del producto en diagonal.

  7. Empuje la tarjeta Ethernet M.2 hacia abajo y apriétela con el tornillo M.2.

    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Coloque el soporte del módulo Ethernet en el producto.

  9. Conecte el cable del puerto del soporte del módulo Ethernet a la toma de la tarjeta Ethernet M.2.

  10. Fije el soporte del módulo Ethernet al producto con tornillos M3.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Coloque la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module.

  12. Fije la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module con los tornillos.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.