EIO0000005086.01

4G 网络

装箱物品

  1. 4G M.2 卡

  2. 散热器垫

  3. M3 螺钉 x 3

  4. 4G 蜂窝模块支架

  5. M.2 螺钉 x 1

  6. 天线 x 2

注:
  • 请使用与您所在国家的频率相匹配的接口单元和 SIM 卡。

  • 根据所在国的法律、法规和标准使用本产品。

  • 本产品/附件未取得射频相关标准或认证。如果您所在国家需要这些标准和认证,请取得。

  • 数据通信应使用 Windows 标准设置进行设置。请参阅 Cellular

规格

产品编号

HMIYP6M24GW

SIM 卡类型

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm

M.2 键标识

键 B


4G

标准

3GPP Release 12, LTE-FDD, LTE-TDD

频段

LTE-FDD:B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B12、B13、B14、B17、B18、B19、B20、B25、B26、B28、B29、B30、B32、B66、B71

LTE-TDD:B34、B38、B39、B40、B41、B42、B43、B46、B48

链接速度

LTE Cat.6


3G

标准

3GPP Release 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, W-CDMA

频段

B1、B2、B3、B4、B5、B6、B8、B19

链接速度

最大 42 Mbps (DC-HSDPA, DL)

最大 5.76 Mbps (HSUPA, UL)

注: 2G 通信 (GSM) 不可用。

天线规格

连接 4G 蜂窝模块和 SIM 卡

小心
通信失败
请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 切断主机模块的电源。

  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  3. 卸下主机模块正面的 3 个螺钉。

  4. 拆下可选接口盖。

  5. 在板上放置散热垫。

  6. 将 M.2 螺钉插入 4G M.2 卡的插槽。

  7. 将 4G M.2 卡插入产品的插槽。

  8. 从上方推动 4G M.2 卡并用 M.2 螺钉固定。

    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  9. 沿箭头方向滑动 SIM 卡卡槽的保护盖将其打开。

  10. 将 SIM 卡插入插槽,合上盖子并按箭头方向滑动以锁定。

  11. 插入 4G 模块支架。

  12. 如下图所示,将天线电缆连接器牢固插入 4G M.2 卡上的连接器。从接口上方看,黑色电缆连接器插入 4G M.2 卡左侧的连接器,白色电缆连接器插入右侧的连接器。

  13. 将 4G 模块支架固定在产品上,并用 M3 螺钉拧紧。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  14. 将可选接口盖放在主机模块上。

  15. 用螺钉固定主机模块上的可选接口盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  16. 仅在将产品安装到面板上后才连接天线。

    请不要让手、身体或其它物件挡住天线区域。这可能会造成通讯干扰。

    您可以上下左右改变天线的方向。

    您可以使用以下可选电缆将天线连接到面板的外部。

    4G 网络延长天线电缆 (3 m ):HMIYP6CB4G3M

    使用可选电缆时,面板开口的尺寸如下。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.