EIO0000005085.01

Cellulare 4G

Contenuto della confezione

  1. Scheda 4G M.2

  2. Tampone dissipatore di calore

  3. Vite M3 x 3

  4. Supporto per il modulo Cellulare 4G

  5. Vite M.2 x 1

  6. Antenna x 2

NOTA:
  • Utilizzare un'interfaccia e una scheda SIM adatte alla frequenza vigente nel proprio Paese.

  • Utilizzare questo prodotto in conformità alle leggi, i regolamenti e gli standard del proprio Paese.

  • Questo prodotto/accessorio non possiede gli standard o le certificazioni relative alle frequenze radio. Si prega di richiederlo, se necessario per gli standard e le certificazioni del proprio Paese.

  • La comunicazione dati deve essere impostata con le impostazioni standard di Windows. Fare riferimento a Cellular.

Specifiche

Numero prodotto

HMIYP6M24GW

Tipo scheda SIM

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm

ID chiave M.2

Chiave B


4G

Standard

3GPP Release 12, LTE-FDD, LTE-TDD

Banda

LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71

LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48

Velocità di collegamento

LTE Cat.6


3G

Standard

3GPP Release 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, W-CDMA

Banda

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19

Velocità di collegamento

42 Mbps massimo (DC-HSDPA, DL)

5,76 Mbps massimo (HSUPA, UL)

NOTA: La comunicazione 2G (GSM) non è disponibile.

Dimensioni dell'antenna

Collegamento del modulo cellulare 4G e della scheda SIM

ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 3 viti sul lato anteriore del Box Module.

  4. Rimuovere la copertura opzionale dell'interfaccia.

  5. Posizionare il tampone dissipatore di calore sulla scheda.

  6. Inserire la vite M.2 nel foro della scheda M.2 4G.

  7. Inserire la scheda M.2 4G nel vano del prodotto.

  8. Spingere la scheda M.2 4G dall'alto e fissarla con la vite M.2.

    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Far scorrere la copertura della scheda SIM nella direzione della freccia per aprirla.

  10. Inserire la scheda SIM nel suo vano e chiudere facendo scorrere il coperchio in direzione della freccia per bloccarlo.

  11. Inserire il supporto del modulo 4G.

  12. Come mostrato di seguito, collegare saldamente il connettore del cavo dell'antenna al connettore della scheda 4G M.2. Guardando da sopra l'interfaccia, collegare il connettore del cavo nero al connettore sul lato sinistro della scheda 4G M.2 e il connettore del cavo bianco al connettore sul lato destro.

  13. Fissare il supporto del modulo 4G sul prodotto e serrare con le viti M3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  14. Posizionare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module.

  15. Fissare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  16. Montare l'antenna solo dopo aver montato il prodotto sul pannello.

    Non coprire l'area dell'antenna con le mani, il corpo o altri oggetti. Si potrebbero causare interferenze nelle comunicazioni.

    Si può cambiare la direzione delle antenne, su, giù, sinistra e destra.

    Si può attaccare l'antenna all'esterno del pannello utilizzando il seguente cavo opzionale.

    Prolunga cavo d'antenna cellulare 4G (3 m): HMIYP6CB4G3M

    Quando si usa il cavo opzionale, le dimensioni del cutout del pannello sono le seguenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.