EIO0000005084.01

Celular 4G

Contenido del paquete

  1. Tarjeta M.2 de 4G

  2. Disipador térmico

  3. Tornillo M3 x 3

  4. Soporte para módulo celular 4G

  5. Tornillo M.2 x 1

  6. Antena x 2

NOTA:
  • Use la unidad de interfaz y la tarjeta SIM que coincidan con la frecuencia en su país.

  • Utilice este producto de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de su país.

  • Este producto/accesorio no ha obtenido normas o certificaciones relacionadas con la radiofrecuencia. Obténgalas si son exigidas por las normas y certificaciones de su país.

  • La comunicación de datos debe configurarse con los ajustes estándar de Windows. Consulte Cellular.

Especificaciones

Número del producto

HMIYP6M24GW

Tipo de tarjeta SIM

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm

M.2 Clave ID

Clave B


4G

Norma

3GPP Release 12, LTE-FDD, LTE-TDD

Banda

LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71

LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48

Velocidad de enlace

LTE Cat.6


3G

Norma

3GPP Release 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, W-CDMA

Banda

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19

Velocidad de enlace

Máx.42 Mbps (DC-HSDPA, DL)

Máx.5,76 Mbps (HSUPA, UL)

NOTA: No se dispone de la comunicación 2G (GSM).

Tamaño de la antena

Colocación del Módulo Celular 4G y tarjeta SIM

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.

  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  3. Retire los 3 tornillos de la parte frontal del Box Module.

  4. Retire la cubierta opcional para la interfaz.

  5. Coloque la almohadilla del disipador térmico sobre la placa.

  6. Inserte el tornillo M.2 en la ranura de la tarjeta M.2 de 4G.

  7. Inserte la tarjeta M.2 de 4G en la ranura del producto.

  8. Empuje la tarjeta M.2 4G desde arriba y fíjela con el tornillo M.2.

    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Deslice la cubierta de la bandeja de la tarjeta SIM en la dirección de la flecha para abrirla.

  10. Inserte la tarjeta SIM en la ranura y cierre y deslice la tapa en la dirección de la flecha para bloquearla.

  11. Inserte el soporte del módulo 4G.

  12. Enchufe el conector del cable de la antena en el conector de la tarjeta M.2 de 4G, tal y como se muestra a continuación. Mirando desde la parte de arriba de la interfaz, enchufe el conector del cable negro al conector en el lado izquierdo de la tarjeta 4G M.2, y el conector de cable blanco en conector del lado derecho.

  13. Fije el soporte del módulo 4G en el producto y ajústelo con tornillos M3.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  14. Coloque la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module.

  15. Fije la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module con los tornillos.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  16. Conecte la antena solamente después de colocar el producto en el panel.

    No bloquee el área de la antena de con la mano, el cuerpo u otros objetos. Puede producir interferencias en las comunicaciones.

    Puede cambiar la dirección de las antenas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

    Puede conectar la antena en la parte exterior del panel usando el siguiente cable opcional.

    Cable de antena extendido de Celular 4G (3 m): HMIYP6CB4G3M

    Cuando se usa el cable opcional, las dimensiones de la abertura del panel son las siguientes.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.