EIO0000005082.01

In-Band ECC

Le processeur de ce produit prend en charge In-Band ECC. La procédure suivante décrit l'activation et la désactivation d'In-Band ECC (par défaut : Disabled).

  1. Affichez l'écran BIOS. Consultez Menu de configuration UEFI BIOS.

  2. Sélectionnez Advanced > CPU Configuration > In-Band ECC.

  3. Sélectionnez Enabled ou Disabled.

  4. Appuyez sur la touche [F4].

  5. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.

  6. Le produit est redémarré.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.