EIO0000005086.01

In-Band ECC

本产品的 CPU 支持 In-Band ECC。下面介绍启用和禁用 In-Band ECC (默认: Disabled) 的步骤。

  1. 显示BIOS屏幕。请参阅 UEFI BIOS设置菜单

  2. 选择 Advanced > CPU Configuration > In-Band ECC

  3. 选择 EnabledDisabled

  4. [F4] 键。

  5. Save & Exit Setup(保存并退出设置)对话框中选择 Yes(是)。

  6. 产品重新启动。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.