EIO0000005085.01

In-Band ECC

La CPU di questo prodotto supporta In-Band ECC. Di seguito si descrive la procedura per abilitare e disabilitare In-Band ECC (predefinito: disabilitato).

  1. Visualizzare la schermata del BIOS. Fare riferimento al Menu di configurazione UEFI BIOS.

  2. Selezionare Advanced > CPU Configuration > In-Band ECC.

  3. Selezionare Enabled o Disabled.

  4. Premere il tasto [F4].

  5. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.

  6. L'apparato si riavvia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.