EIO0000005084.01

In-Band ECC

La CPU de este producto admite In-Band ECC. A continuación se describe el procedimiento para activar y desactivar In-Band ECC (por defecto: Disabled).

  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte el Menú de configuración de UEFI BIOS.

  2. Seleccione Advanced > CPU Configuration > In-Band ECC.

  3. Seleccione Enabled o Disabled.

  4. Presione la tecla [F4].

  5. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.

  6. El producto se reinicia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.