EIO0000005086.01

安装/更换 DIMM

  1. 切断主机模块的电源。

  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  3. 卸下主机模块后侧的 12 个螺钉并拉出后盖。

  4. 如果已插入 DIMM,请解除产品上 DIMM 的锁定。

  5. 卸下 DIMM。

  6. 将 DIMM 插入产品。

  7. 将 DIMM 推到产品上,DIMM 随即被锁定。

  8. 盖上主机模块后盖并用螺钉拧紧。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.