EIO0000005082.01

Installation/Remplacement des modules DIMM

  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 12 vis situées à l'arrière du Box Module et retirez le couvercle arrière.

  4. Si la carte DIMM est déjà insérée, retirez le verrou de la carte DIMM sur le produit.

  5. Retirez le module DIMM.

  6. Insérez le module DIMM dans le produit.

  7. Poussez le module DIMM sur le produit, puis le module DIMM est verrouillé.

  8. Placez le couvercle arrière du Box Module et serrez les vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.