EIO0000005084.01

Instalación/Sustitución de DIMM

  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.

  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  3. Retire los 12 tornillos de la parte posterior del Box Module y extraiga la cubierta posterior.

  4. Si el DIMM ya está insertado, retire el seguro del DIMM en el producto.

  5. Retire el DIMM.

  6. Inserte el DIMM en el producto.

  7. Empuje el DIMM en el producto y, a continuación, el módulo DIMM quedará adegurado.

  8. Coloque la tapa trasera del Box Module y apriétela con los tornillos.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.