EIO0000005085.01

Installazione/sostituzione della DIMM

  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 12 viti sul lato posteriore del Box Module ed estrarre il coperchio posteriore.

  4. Se il DIMM è già inserito, rimuovere il bloccaggio dal DIMM sul prodotto.

  5. Rimuovere il DIMM.

  6. Inserire la DIMM sul prodotto.

  7. Spingere la DIMM sul prodotto e bloccare la DIMM.

  8. Posizionare la copertura posteriore del Box Module e stringere con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.