EIO0000005086.01

RS-232C 隔离式 x 2

装箱物品

  1. RS-232C 模块支架

  2. M3 螺钉 x 3

  3. M.2 螺钉 x 1

  4. RS-232C M.2 卡

  5. 绝缘片

规格

  1. COM4

  2. COM3

产品编号

HMIYP6M2R23P2

异步传输

RS-232C (隔离式 )x 2

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

流控制

硬件流控制:RTS/CTS

软件流控制:Xon/Xoff

数据传输速度

2,400...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

M.2 键标识

键 B

该串口为隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部未连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

针脚分配

D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

插脚号

RS-232C

信号名称

方向

说明

1

CD

输入

载波检测

2

RD(RXD)

输入

接收数据

3

SD(TXD)

输出

发送数据

4

ER(DTR)

输出

数据终端就绪

5

SG

-

信号接地(隔离式)

6

DR(DSR)

输入

数据设置就绪

7

RS (RTS)

输出

请求发送

8

CS(CTS)

输入

可以发送

9

CI (RI)

输入

调用的状态显示

外壳

FG

-

机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

安装 RS-232C 模块

  1. 切断主机模块的电源。

  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  3. 卸下主机模块正面的 3 个螺钉。

  4. 拆下可选接口盖。

  5. 在板上放置绝缘片。

  6. 将 M.2 螺钉插入 RS-232C M.2 卡的插槽。

  7. 将 RS-232C M.2 卡插入产品的插槽。

  8. 推入 RS-232C M.2 卡并使用 M.2 螺钉拧紧。

    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  9. 将 RS-232C 模块支架的端口电缆连接到 RS-232C M.2 卡上的插座。

  10. 将 RS-232C 模块支架固定在产品上,并用 M3 螺钉拧紧。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  11. 将可选接口盖放在主机模块上。

  12. 用螺钉固定主机模块上的可选接口盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.