EIO0000005084.01

RS-232C aislada x 2

Contenido del paquete

  1. Soporte para módulo RS-232C

  2. Tornillo M3 x 3

  3. Tornillo M.2 x 1

  4. Tarjeta M.2 de RS-232C

  5. Plancha aislante

Especificaciones

  1. COM4

  2. COM3

Número del producto

HMIYP6M2R23P2

Transmisión asíncrona

RS-232C (aislada) x 2

Longitud de los datos

7 o 8 bits

Bit de parada

1 o 2 bits

Paridad

Ninguno, par o impar

Control de flujo

Control de flujo por hardware: RTS/CTS

Control de flujo por software: Xon/Xoff

Velocidad de transmisión de los datos

2400...115200 bps

Conector

D-Sub de 9 pines (macho)

M.2 Clave ID

Clave B

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector D-Sub de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin

RS-232C

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

CD

Entrada

Detección de portadora

2

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos

3

SD(TXD)

Salida

Enviar datos

4

ER(DTR)

Salida

Terminal de datos preparado

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (aislada)

6

DR(DSR)

Entrada

Conjunto de datos listo

7

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

8

CS(CTS)

Entrada

Envío posible

9

CI (RI)

Entrada

Pantalla de estado llamada

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Instalación del módulo RS-232C

  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.

  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  3. Retire los 3 tornillos de la parte frontal del Box Module.

  4. Retire la cubierta opcional para la interfaz.

  5. Coloque la plancha aislante sobre el tablero.

  6. Inserte el tornillo M.2 en la ranura de la tarjeta M.2 de RS-232C.

  7. Inserte la tarjeta M.2 de RS-232C en la ranura del producto.

  8. Empuje la tarjeta RS-232C M.2 y apriétela con el tornillo M.2.

    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Conecte el cable del puerto del soporte del módulo RS-232C a la toma en la tarjeta RS-232C M.2.

  10. Fije el soporte del módulo RS-232C en el producto y ajústelo con tornillos M3.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Coloque la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module.

  12. Fije la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module con los tornillos.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.