EIO0000005082.01

RS-232C isolé x 2

Contenu de l'emballage

  1. Support du module RS-232C

  2. Vis M3 x 3

  3. Vis M.2 x 1

  4. Carte RS-232C M.2

  5. Feuille d'isolation

Caractéristiques

  1. COM4

  2. COM3

Référence du produit

HMIYP6M2R23P2

Transmission asynchrone

RS-232C (isolé) x 2

Longueur des données

7 ou 8 bits

Bit d'arrêt

1 ou 2 bits

Parité

Aucun, impair ou pair

Contrôle du débit

Contrôle du flux matériel : RTS/CTS

Contrôle de flux logiciel : Xon/Xoff

Vitesse de transmission des données

2 400...115 200 bps

Connecteur

D-Sub 9 broches (fiche)

ID de clé M.2

Clé B

L'interface série est isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) ne sont pas connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

Affectation de broches

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté module :

Broche n°

RS-232C

Nom du signal

Sens

Description

1

CD

Entrée

Détection de porteuse

2

RD(RXD)

Entrée

Réception de données

3

SD(TXD)

Sortie

Émission de données

4

ER(DTR)

Sortie

Terminal de données prêt

5

SG

-

Mise à la terre du signal (isolé)

6

DR(DSR)

Entrée

Ensemble de données prêt

7

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

8

CS(CTS)

Entrée

Prêt pour émission

9

CI (RI)

Entrée

Affichage d'état appelé

Boîtier

FG

-

Masse du châssis

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Installation du module RS-232C

  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 3 vis situées sur la face avant du Box Module.

  4. Retirez le couvercle d'interface optionnel.

  5. Placez la feuille d'isolation sur le panneau.

  6. Insérez la vis M.2 dans l'emplacement de la carte RS-232C M.2.

  7. Insérez la carte RS-232C M.2 dans l'emplacement prévu à cet effet sur le produit.

  8. Poussez la carte RS-232C M.2 et la serrez avec la vis M.2.

    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Connectez le câble du port du support du module RS-232C à la prise de la carte M.2 RS-232C.

  10. Fixez le support du module RS-232C sur le produit et serrez-le avec des vis M3.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Placez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module.

  12. Fixez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module à l'aide des vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.