EIO0000005085.01

RS-232C isolato x 2

Contenuto della confezione

  1. Supporto del modulo RS-232C

  2. Vite M3 x 3

  3. Vite M.2 x 1

  4. Scheda RS-232C M.2

  5. Foglio isolante

Specifiche

  1. COM4

  2. COM3

Numero prodotto

HMIYP6M2R23P2

Trasmissione asincrona

RS-232C (isolato) x 2

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuno, dispari o pari

Controllo di flusso

Controllo hardware del flusso: RTS/CTS

Controllo flusso del software: Xon/Xoff

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

ID chiave M.2

Chiave B

L'interfaccia seriale è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) non sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

Assegnazione dei pin

Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato modulo:

N° pin

RS-232C

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

CD

Ingresso

Rilevamento portante

2

RD (RXD)

Ingresso

Ricezione dati

3

SD (TXD)

Uscita

Invio dati

4

ER (DTR)

Uscita

Terminale dati pronto

5

SG

-

Massa del segnale (isolato)

6

DR (DSR)

Ingresso

Set dati di pronto

7

RS (RTS)

Uscita

Richiesta di invio

8

CS (CTS)

Ingresso

Invio possibile

9

CI (RI)

Ingresso

Visualizzazione stato chiamato

Involucro

FG

-

Massa telaio

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

Installazione del modulo RS-232C

  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 3 viti sul lato anteriore del Box Module.

  4. Rimuovere la copertura opzionale dell'interfaccia.

  5. Posizionare il foglio isolante sulla scheda.

  6. Inserire la vite M.2 nel foro della scheda M.2 RS-232C.

  7. Inserire la scheda M.2 RS-232C nel vano del prodotto.

  8. Spingere la scheda RS-232C M.2 e stringere con la vite M.2.

    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Collegare il cavo della porta del supporto del modulo RS-232C alla presa della scheda RS-232C M.2.

  10. Fissare il supporto del modulo RS-232C sul prodotto e serrare con le viti M3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Posizionare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module.

  12. Fissare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.