EIO0000005086.01

SD卡移除

如果当 SD 卡正在使用时拔出它,则可能会造成数据损坏。在将SD卡从本产品中拔出前,请停止SD卡上的所有操作。

  1. 使用 Windows 的 "安全移除硬件并弹出介质" 功能移除 SD 卡。

  2. 卸下主机模块正面的螺钉。

  3. 打开 SD 插槽盖。

  4. 按一下 SD 卡即可释放。

    注:

    使用完SD卡之后,请放入其卡盒或者其他安全的地方。

  5. 拔出卡。

  6. 关闭 SD 插槽盖。

  7. 使用步骤 2 中卸下的螺钉固定 SD 插槽盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.