EIO0000005085.01

Rimuovere la SD Card

Se si rimuove la scheda SD durante il suo utilizzo, si rischia di corrompere i dati. Prima di rimuovere la scheda SD da questo prodotto, fermare tutte le operazioni della scheda SD.

  1. Rimuovere la scheda SD utilizzando "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione dei supporti" di Windows.

  2. Rimuovere la vite indicata sul lato anteriore del Box Module.

  3. Aprire lo sportellino del vano SD.

  4. Premere una volta la scheda SD per rilasciarla.

    NOTA:

    Al termine dell'utilizzo della SD Card, riporla nella sua custodia o in altro posto protetto.

  5. Estrarre la scheda.

  6. Chiudere lo sportellino del vano SD.

  7. Assicurare lo sportellino del vano SD con la vite rimossa al passo 2.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.