EIO0000005084.01

Extracción de la tarjeta SD

Si extrae la tarjeta SD mientras está en uso, corre el riesgo de dañar los datos. Antes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.

  1. Extraiga la tarjeta SD utilizando "Quitar hardware con seguridad y expulsar medios" de Windows.

  2. Retire el tornillo indicado en la parte frontal del Box Module.

  3. Abra la cubierta de la ranura SD.

  4. Empuje la tarjeta SD una vez para liberarla.

    NOTA:

    Después de usar la tarjeta SD, guárdela en su estuche o en otro lugar seguro.

  5. Saque la tarjeta.

  6. Cierre la cubierta de la ranura SD.

  7. Sujete la cubierta de la ranura SD con el tornillo que se quitó en el paso 2.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.