EIO0000005082.01

Retirer la carte SD

Si vous retirez la carte SD pendant qu'elle est en cours d'utilisation, vous risquez de corrompre les données. Avant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.

  1. Retirez la carte SD à l'aide de la fonction Windows « Retirer le matériel en toute sécurité et éjecter le support ».

  2. Retirez la vis indiquée sur la face avant du Box Module.

  3. Ouvrez le capot de l'emplacement SD.

  4. Appuyez une fois sur la carte SD pour la débloquer.

    NOTE:

    Après avoir utilisé la carte SD, stockez-la dans sa boîte ou un autre endroit sûr.

  5. Retirez la carte.

  6. Fermez le capot de l'emplacement SD.

  7. Fixez la capot de l'emplacement SD avec la vis retirée à l'étape 2.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.