EIO0000005082.01

Écran tactile

 

12 pouces, 15 pouces

10 pouces panoramique, 12 pouces panoramique, 15 pouces panoramique, 19 pouces panoramique, 22 pouces panoramique

Type d'écran tactile

Film résistif (analogique)

Capacitif projeté

Points d'appui

Multipoint (toucher deux points)

Multipoint (toucher deux points)

Durée de vie de l'écran tactile

1 million d'appuis ou plus

50 million d'appuis ou plus

Résolution de l'écran tactile

1 024 x 1 024

2 048 x 2 048

Touch mode

Sans objet

Standard mode, water detection mode, glove mode

NOTE: Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Touch Mode.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.