EIO0000005085.01

Pannello touch

 

12 pollici, 15 pollici

10 pollici wide, 12 pollici wide, 15 pollici wide, 19 pollici wide, 22 pollici wide

Tipo di pannello touch

Film resistivo (analogico)

Capacitiva proiettata

Punti di tocco

Multitocco (tocco a due punti)

Multitocco (tocco a due punti)

Durata del pannello touch

1 milione di volte o superiore

50 milione di volte o superiore

Risoluzione del pannello touch

1024 x 1024

2048 x 2048

Modalità touch

Non pertinente

Standard mode, water detection mode, glove mode

NOTA: Per informazioni, fare riferimento a Touch Mode.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.