EIO0000005086.01

触摸屏

 

12英寸、15英寸

10 英寸宽屏, 12 英寸宽屏, 15 英寸宽屏, 19 英寸宽屏, 22 英寸宽屏

触摸屏类型

电阻式 (模拟)

投射电容式

触摸点

多点触摸(两点触摸)

多点触摸(两点触摸)

触摸屏工作寿命

100 万次以上

5,000 万次以上

触摸屏分辨率

1024 x 1024

2048 x 2048

触摸模式

不适用

Standard mode, water detection mode, glove mode

注: 有关详细信息,请参阅 Touch Mode

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.