EIO0000005084.01

Panel táctil

 

12 pulgadas, 15 pulgadas

10 pulgadas Ancho, 12 pulgadas Ancho, 15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho, 22 pulgadas Ancho

Tipo de panel táctil

Película resistente (analógica)

Capacitivo proyectado

Puntos de contacto

Multitáctil (dos puntos de contacto)

Multitáctil (dos puntos de contacto)

Vida útil del panel táctil

1 millón de veces o más

50 millones de veces o más

Resolución del panel táctil

1024 x 1024

2048 x 2048

Touch mode

No procede

Standard mode, water detection mode, glove mode

NOTA: Para obtener información detallada, consulte Touch Mode.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.