EIO0000005606.01

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada nominal

24 Vcc

Límites de tensión de entrada

19,2...28,8 Vcc

Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones

1 ms o menos a 20,4 Vcc

Consumo de energía*1*2

Máx.

12" ancho (Atom): 50 W

15" (Atom): 50 W

15" ancho (Atom): 55 W

15" ancho (Core i5): 58 W

19" ancho (Core i5): 60 W

Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos

12" ancho (Atom): 40 W

15" (Atom): 40 W

15" ancho (Atom): 45 W

15" ancho (Core i5): 50 W

19" ancho (Core i5): 54 W

Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)

12" ancho (Atom): 30 W

15" (Atom): 30 W

15" ancho (Atom): 30 W

15" ancho (Core i5): 35 W

19" ancho (Core i5): 35 W

Corriente de entrada

30 A o menos

Fuerza dieléctrica

N/A (no aislado)

Resistencia de aislamiento

N/A (no aislado)

*1 La pérdida de energía es la misma que el consumo de energía.

*2 Cuando se habilita el turbo boost, la carga de energía puede aumentar momentáneamente y el producto puede reiniciarse. Utilice una fuente de alimentación con al menos un margen de salida del 80% sobre el consumo de energía especificado para este producto. Lo mismo aplica al utilizar un interruptor automático. No se recomienda el uso de un interruptor automático de disparo instantáneo. Para evitar la carga de potencia, utilícelo con el turbo boost desactivado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.