7FR02-0423-03

Enregistrements d’événements d’alarme

Chaque événement est stocké dans deux enregistrements :

  • Un enregistrement « primaire », créé lorsque l’alarme d’isolement ou l’alarme préventive se déclenche. Il contient la valeur d’isolement.

  • Un enregistrement « secondaire », créé pour les types d’événements suivants :

    • Alarme d’isolement acquittée

    • Alarme d’isolement transitoire

    • Panne d’alimentation ou cycle éteindre/rallumer

    • Erreur produit

    • Désactivation de l’injection

    • Capacitance excessive

    • Surtension

    NOTE: L’enregistrement secondaire indiqué s’applique à l’alarme d’isolement et l’alarme d’isolement préventive.

Description d’un enregistrement du journal des événements

Registre Unité Type Plage Description
Mot 1 Uint16 1…65535 Numéro d’enregistrement d’événement

Mot 2

Mot 3

Mot 4

Mot 5

Uint64 Horodatage de l’événement (même code que l’horodatage produit)

Mot 6

Mot 7

Uint32

  • 0x00….0xFF

  • 0x40, 0x20

  • 1020...1021, 1110

Identifiant d’enregistrement :

  • Mot 6, octet de poids fort : information pour enregistrement primaire/secondaire. Ce champ identifie le type d’enregistrement primaire et secondaire.

  • Mot 6, octet de poids faible : type de données stockées dans le champ de valeur.

  • Mot 7 : adresse de registre Modbus dont provient les données du champ Valeur.

Mot 8

Mot 9

Mot 10

Mot 11

Uint64

En fonction du type d’enregistrement (primaire ou secondaire) :

  • Enregistrement primaire (lorsque l’événement se produit) : Valeur de résistance d’isolement (en ohms) lorsque l’événement s’est produit (encodé en Float32 dans les deux derniers registres).

  • Enregistrement secondaire (pour liste d’événements antérieure) (encodé en Uint32 dans les deux derniers registres)

Mot 12 Uint16 1…65534

Identifiant d’enregistrement primaire/secondaire pour l’événement :

  • Dans le cas d’un enregistrement primaire pour un événement, cet identifiant est un entier impair ; la numérotation commence à 1 et le numéro est incrémenté de 2 à chaque nouvel événement.

  • Dans le cas d’un enregistrement secondaire pour un événement, cet identifiant est égal à l’identifiant d’enregistrement primaire plus 1.

Pour le mot 6 (octets de poids fort), les plages sont 0x00….0xFF. Les octets affectés aux événements primaire et secondaire sont indiqués dans la liste ci-dessous :

Événement Octet
Événements primaires
Alarme d’isolement préventive 0x01
Alarme d’isolement 0x02
Événements secondaires
Nominal 0x21
Alarme d’isolement transitoire 0x22
Alarme d’isolement acquittée 0x23
Injection désactivée 0x24
Capacitance excessive 0x25
Surtension 0x26
Erreur produit 0x27
Panne d’alimentation ou cycle éteindre/rallumer 0x28
Préventive nominale 0x41
Alarme d’isolement transitoire préventive 0x42
Alarme d’isolement acquittée préventive 0x43
Injection préventive désactivée 0x44
Capacitance excessive préventive 0x45
Surtension préventive 0x46
Erreur produit préventive 0x47
Panne d’alimentation préventive ou cycle éteindre/rallumer 0x48

Exemple d’un événement

Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d’exemple, une alarme d’isolement qui s’est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.

Numéro de registre : 1

Adresse Registre Unité Type Valeur Description
déc hex déc hex
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 Numéro de registre
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

Date à laquelle l’alarme d’isolement s’est produite (01/10/2010 à 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 0x02

  • 0x40

  • 1020

Identifiant d’enregistrement :

  • Enregistrement primaire plus enregistrement secondaire

  • Valeur Float32 (résistance d’isolement)

  • Valeur du registre 1020 (registre de surveillance de résistance d’isolement)

20009 4E29 20010 4E2A Ohm Uint64 10000 Valeur de résistance d’isolement au moment de l’alarme d’isolement
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement

Numéro de registre : 2

Adresse Registre Unité Type Valeur Description
déc hex déc hex
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 Numéro de registre
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

Date à laquelle l’alarme d’isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 0x23

  • 0x20

  • 1110

Identifiant d’enregistrement :

  • Enregistrement secondaire

  • Valeur Uint32 (alarme acquittée)

  • Valeur de registre 1110 (registre d’état du produit).

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 Valeur du registre d’alarme d’isolement au moment de l’acquittement de l’alarme d’isolement
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.