7ZH02-0423-03

手动定位绝缘故障

在以下情况下,可以使用移动绝缘故障定位设备:

  • 在未配备自动绝缘故障定位器的支路上定位绝缘故障,或

  • 为了便于在支路上定位绝缘故障

设备注入的信号与 XPxx 和 XRM 设备兼容。

术语“XPxx”指“XP15、XP50 和 XP100”。

前提条件:

在设备上执行以下网络设置:

  1. 选择菜单 > 设置 > 网络

  2. 故障定位参数值设置为警报预防性警报

步骤:

  1. 发生绝缘故障时,将 XPxx 连接到 XRM。
  2. 将 XPxx 和 XRM 装置夹在靠近设备的注入线上。
  3. 在 XRM 上,触摸并按住 ON 按钮,调节灵敏度调节拨盘,然后将其校准为参考值 18。

    示例如下:

  4. 将 XPxx 和 XRM 装置夹在所有通道上,并记录每个通道上的 XRM 值。

    示例如下:

    如果某个通道的记录值最接近校准值,则表明相应通道或下游通道(如果有)中存在绝缘故障。

本页的QR代码

这有帮助吗?