7IT02-0423-03

Localizzazione manuale di guasti di isolamento

È possibile utilizzare i dispositivi di localizzazione di guasti di isolamento mobili in caso di:

  • Localizzazione di guasti di isolamento su una linea di alimentazione non dotata di un localizzatore di guasti di isolamento oppure

  • Per semplificare la localizzazione di un guasto di isolamento su una linea di alimentazione

Il segnale immesso dal dispositivo è compatibile con i dispositivi XPxx e XRM.

Il termine "XPxx" si riferisce a "XP15, XP50 e XP100".

Prerequisiti:

Configurare le seguenti impostazioni di rete sul dispositivo:

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

  2. Configurare il valore parametro Individuazione su Allarme o Allarme prev.

Fasi:

  1. Quando si verifica un guasto isolamento, collegare XPxx a XRM.
  2. Fissare i morsetti della configurazione XPxx e XRM a un cavo di iniezione accanto al dispositivo.
  3. Su XRM, toccare e tenere premuto il pulsante ON, regolare la sensibilità e tarare a un valore di riferimento di 18.

    Esempio:

  4. Fissare i morsetti della configurazione XPxx e XRM su tutti i canali e registrare i valori XRM su ciascun canale.

    Esempio:

    Se il valore registrato di un canale è più vicino al valore tarato, indica un guasto isolamento nel canale corrispondente o nel canale a valle (se presente).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.